This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/694473/lmx2571-lmx2571

器件型号:LMX2571

GMSK 和 G2B 调制

 

 

我想构建 AIS (AIS 自动识别系统)和 DSC (数字选择性呼叫记录器 ITU-R M.5714)收发器、使用 LMX2571芯片。

 

AIS 自动识别系统

    • 通道 A 161.975MHz (87B);
    • 通道 B 162.025MHz (88B);
    • AIS 消息使用 GMSK 调制进行传输。 用于数据传输的 GMSK 调制器 BT 产品最大值应为0.4 (最高标称值);
    • GMSK 编码数据应调制 VHF 发送器的频率。 调制指数应为0.5;
    • 传输位速率为9600bit/s

数字选择性呼叫

    • 通道70 156.525 MHz;
    • 预加重为6dB/倍频程的频率调制(相位调制)、调制子载波的频率偏移用于 VHF 信道上:

–1 300至2 100 Hz 之间的频移;副载波为1 700 Hz;

–1 300和2 100 Hz 音调的频率容差为±10 Hz;

–调制速率为1 200 (位/秒)*(1±30 * 10−6);

–调制指数为2.0±10%。

 

问题:

  1. 请告诉我、是否可以使用 LMX2571芯片创建上述类型的 GMSK 和 G2B 调制?

     

  2. 如果可以借助 LMX2571完成此操作、您无法帮助为 GMSK 和 G2B 编译 LUT 值表?

     

  3. 我可以阅读的内容比 SNAA309多吗?

     

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eduard:

    感谢您关注 LMX2571。 请找到一些有助于回答问题1-3的兴趣点。

    1) 1) LMX2571使用其 PLL 的分数功能调制频率载波。

    2) 2) LMX2571调制输入是最终进入 PLL FRAC 引擎的数字

    3) 3) LMX2571调制不受工艺、温度和电压变化的影响。

    4) 4) LMX2571没有信号处理块、因此必须在 LMX2571之前进行过采样和滤波。

    5) 5)为了进行任何脉冲整形、例如 GMSK、需要过采样和滤波。 LMX2571可接受过采样信号(在外部计算芯片中完成)。

    6) 6)我们没有代码示例、但该链通常如下所示:

    [符号源]->[映射到级别]->[过采样10倍或20倍]->[脉冲形状滤波器]->[串行 I2S]->[LMX2571]

    进行过采样不仅是为了应用正确的脉冲整形、还会将调制混叠推向远、以防止频谱再生。

    我们没有更多文档来支持此功能。 SNAA309是一个很好的起点。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Simon。