This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:用于 DSP MSMC SRAM 和 L2 SRAM 的 K2K 存储器配置

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/694334/cdcm6208-k2k-memory-configuration-for-msmc-sram-and-l2-sram-of-dsp

器件型号:CDCM6208

您好!

其中一个项目是,我使用 CDCM6208生成双扩散 PLL

时钟.我已将 Y_1设计为156.25MHz、Y_2设计为156.25MHz、 Y_3设计为

125MHz、 Y_4为125MHz、Y_5为100MHz、Y_6为100MHz、Y_7为100MHz 和、 Y_8

为25MHz。我是否选择了正确的输出引脚值??。 我的主频率是25MHz ... 我能否在输出端生成相应的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 CDCM6208V1从25MHz 基准生成此频率计划。

    原始帖子中有一个拼写错误:输出频率为 Y_0至 Y_7、而不是 Y_1至 Y_8。

    此致、
    通道