This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:使能上拉

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/694288/sn65lvds104-enable-pull-high

器件型号:SN65LVDS104

您好、E2E、

能否使用10k 电阻器将 EN 引脚(引脚1、2、3、8)拉高至3.3V?  我觉得还可以、但想仔细检查一下。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Russel、

    是的、10K 上拉电阻器工作正常。

    此致、
    相位