This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328差动输出作为单端输出

Guru**** 2932420 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/693436/lmk03328-lmk03328-differential-output-as-single-ended-output

器件型号:LMK03328

LMK03328差分输出是否可用作单端输出(通过使用_P 或_N)?

谢谢、

Laurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurie、

    是的、这是可能的、但必须正确端接未使用的引脚(通常为50 Ω 接地)。