This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62A2-200m:LMK62A2-200m

Guru**** 2563250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/693768/lmk62a2-200m-lmk62a2-200m

器件型号:LMK62A2-200M

尺寸:

数据表上的焊盘布局尺寸<引脚最大尺寸(0.9 x 0.64与0.93 x 0.61)

是正确的吗?

如果使用1.41 x 0.89的焊盘布局、是否有问题?

Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angelo、

    我认为数据表是正确的、毕竟这只是一个建议。 对于这个部分、焊盘图案没有限制。 只要 PCB 组装良好、您就可以拥有自己的焊盘图案。