This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:LMX2592EVM 的 PCB 材料是什么?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692594/lmx2592evm-what-is-the-pcb-material-of-lmx2592evm

器件型号:LMX2592EVM

您好!

LMX2592EVM 的 PCB 材料是什么? 该电路板材料是否有数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory、

    我们使用 Rogers 4003。 这在顶层和第一个接地层之间至关重要。 其他层并不重要。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢你的答复。 您知道吗?在第一层和第二层之间使用 RF4会导致多大的性能下降?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    也许您可以检查以下内容: multiprint.dk/.../Rogers.pdf。 有一个不同材料随频率变化的材料损耗图。