This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:输入 OSC 的类型

Guru**** 2561530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/693229/lmx2581-the-types-of-input-osc

器件型号:LMX2581
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMX2572

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LMX2581、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

有关 LMX 2851的 OSCin、它接受最大频率为900MHz 和1.7Vpp 的输入电平信号。

它打算提供哪种器件?

我认为振荡器无法输出如此高的电平、因此我想知道原因。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shinichi:

    感谢您的参与。 我想为您的客户推荐另一款器件。 与 LMX2581相比、LMX2572具有更大的频率范围、更好的 PLL 和更低的功耗。 您还会注意到、LMX2572与我们的 LMX2594引脚相同、因此可轻松迁移到更高版本。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢你的答复。

    我会将您的信息发送给客户。

    感谢您的合作。

    此致、

    新一