This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:如何将 HCSL 接口连接到 CDCLVD1204?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692616/cdclvd1204-how-to-connect-hcsl-interface-to-cdclvd1204

器件型号:CDCLVD1204

大家好、

我们的客户希望使用从 HSCL 转换为 LVDS 的 CDCLVD1204。

这是可行的吗? 如果可以的话,您能告诉我们输入原理图如何满足要求吗?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-San、

    请遵循 CDCLVD1204数据表的图14、但进行以下更改:

    1. LVPECL 驱动程序--> HCSL 驱动程序
    2. 150 Ω 下拉电阻器--> 50 Ω 下拉电阻器(驱动器需要)
    3. 75欧姆串联--> 0欧姆串联
    4. 在 VAC_ref 引脚上添加100nF 至 GND。

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan - San、

    感谢您的支持。 是否可以再次检查以下内容是否正确?

    您还能告诉我们 HSCL 接口的高低幅度是多少?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 没错。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于源端接和负载端接、输入幅值将是驱动器输出摆幅的50%、但将满足输入电压规格。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    非常感谢您的支持。

    此致、
    Kawai