This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:使用多个器件!

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/693366/lmk04832-using-multiple-devices

器件型号:LMK04832

支持、我需要在设计中使用多个器件、因为我需要更多的时钟对。 我能否只使用一个 VCXO 并为第二个器件提供 DCLK 以锁相第二个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    是的、您可以使用来自第一个器件的 OSCout 而不是 DCLK 来从第一个器件中排除 PLL2噪声(尽管 DCLKout 也可被使用)、并将其馈送到第二个器件的 OSCin、如下所示:

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您能不能将我指向您获取的文档图 15来自? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我们将在本月末发布此项计划、但我可以与您分享未发布的计划。
    请给我发送一封电子邮件至 clock_support@list.ti.com、其中提及贵公司的名称以及您的申请的简要介绍。
    此致
    Puneet