This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:设计帮助

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692561/lmk04610-design-help

器件型号:LMK04610

是否有诸如"时钟设计工具"之类的工具可帮助设计 LMK04610?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、圣地亚哥、

    TICSpro 器件配置文件包括频率规划器、还包括 PLL1和 PLL2环路滤波器计算器。

    您还可以向我发送您的频率计划、我可以为您生成配置。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我在输出端寻找以下频率:500kHz、40MHz、60MHz、100MHz 和200MHz。
    您可以建议使用 CLKIN 和 VCXO。
    此致、
    圣地亚哥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、圣地亚哥、

    您可以为此频率计划使用100MHz VCXO。 下面是一个配置示例:

    PLL2的 VCO 以6GHhz 运行、并使用预分频器5、从而产生1200MHz 的时钟分配频率。 以下输出分频器将产生您提到的所有频率:

    此致

    Puneet