This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:通道分频器存在问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691811/lmx2594evm-problem-with-the-channel-divider

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2582

大家好、

我获得了该评估板、在出现一些初始问题后、它现在可以工作、但我无法获得低于156.25MHz 的任何输出频率。 其原因是、如果我将分频器 SEG3设置为1以上、则我不再获得信号。 我´ve 了该器件并对其进行了重新编程、但这没有改变。 我有什么问题吗?

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我看到了一些可能性:

    1. RF 连接器中心引脚焊接不良
    尝试另一个连接器、并确保所有连接器都是相同的。 我们有一批板、其中的射频中心引脚未在所有连接器上焊接好。 在更高的频率下、由于电路板和引脚之间存在寄生电容、但在低频率下具有低信号、因此这是可以的。

    2.编程错误
    在 LMX2594中、您无法对 SEG3进行编程、尽管它确实计算了该值。 确保您未使用 LMX2582/92软件、因为通道分频器的编程不同。

    最大分频冲突
    对于大于11.5GHz 的 VCO 频率、不能使用大于8的 VCO 分频器。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dean、

    我´ve 到不良焊接中心引脚的问题、但在我的案例中、这不是问题、因为这会导致从直流到任何截止 频率的3dB 斜坡、并且也会影响本底噪声。 最大分频冲突也不是这样。 I θ´ve 已´m LMX2594的数据表、而表8说明了频率限制、而目前 I θ 使用7.5GHz。 该表显示了 SEG1 - SEG3的值。 我的意思是不单独对 SEG3进行编程、但当我从 等效分频值48切换到64时、我没有更多的输出。 所有较大值都是相同的。 从48到64的切换过程中、SEG3进入链中、不再被旁路掉。 对我来说、这一阶段似乎存在问题。 请告诉我、我们如何处理这个问题。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    LMX2594输出分频器已在所有分频器上经过全面测试、我们没有发现任何问题。
    下面是我要说的:

    很长时间之前、我们在 TICSPro 中出现错误、下拉框中的分频错误、这些值已关闭、但已修复。
    2.当切换到较高的分频时,是否可能出现轻微的电流增加并且您受到电流限制,或者某个 hte 电源引脚存在某种问题。
    3.这是否可能是软件问题。 在 TICSPro 中、转至默认配置并选择"Default Mode 2017-3-22"。 这将改变一些频率、您可以更改回这些频率、但也会复位许多测试/工程位。 其中一个可能是关闭段3的电源。
    4.您是否处于同步模式? 如果您有较旧的 TICSPro、则 IncludedDivide 在48和64之间变化可能是错误的输出频率。

    您在多少个器件上看到了这种情况?


    此致、
    Dean