This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:请告诉我 LVCMOS 输出和 LVCMOS 输出阻抗的器件到器件输出偏斜。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692639/lmk00301-please-tell-me-part-to-part-output-skew-of-lvcmos-output-and-lvcmos-output-impedance

器件型号:LMK00301
主题中讨论的其他器件:LMK04808

 请告诉我     LVCMOS 输出和 LVCMOS 输出阻抗的器件到器件输出偏斜、 我在数据表中找不到此参数。

THS!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的华联:

    感谢您的参与。 我们在 D/S 中不提供此规范 根据 LMK04808等其他器件的经验、我预计两个 LVCMOS 输出之间的偏斜约为3倍、因此约为100ps。

    至于输出阻抗、我无法看到规格、但它显示输出可以驱动50欧姆的负载。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Simon。