This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:支持输出频率

Guru**** 2561530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691620/lmk03328-output-frequency-support

器件型号:LMK03328

您好!

与用于计算所需 PLL 的 TICS Pro 软件相混淆。

以下是我的要求。 能不能有人尽快帮我完成这个实施。

SECREF 上的输入为25MHz。 而 PRIREF 不存在。

谢谢、此致、

南日达 M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    我查看了您的原理图。 遗憾的是、您无法使用一个 LMK03328来生成全部四个频率。

    下面是使用 LMK03328生成125MHz、135MHz 和150MHz 电源轨的一些原理图反馈:

    • 将 C2507、C2508、C2509替换为10uF 电容器
    • 重新排列输出以获得最佳性能:
      • VCO1 = 5250MHz
      • VCO2 = 5400 MHz
      • OUT0 = 135MHz
      • OUT1 = 135MHz
      • OUT2 = 135MHz
      • OUT3 = 135MHz
      • OUT4 =禁用
      • Out5 =禁用
      • OUT6 = 150MHz
      • OUT7 = 125MHz
    • 我建议使用以下环路滤波电容器值
      • CG_LF1 = 3.3nF

      • CG_LF2 = 3.3nF

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    为什么我们无法生成2 - 148.5MHz 时钟?

    我们是否无法使用输入 SECREF 生成 OUT6和7、以及使用 VCO2生成2 148.5MHz?

    请告诉我。

    如果您有任何涉及 PRIREF 的解决方案、我也可以。 我也可以选择实现它。

    请尽快告诉我。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    您需要另一个 PLL 根据所需的输出频率和该器件的 VCO 范围生成148.5MHz 时钟。 148.5MHz 时钟不能与135MHz 时钟或125MHz 和150MHz 时钟的 VCO 分频。

    一个选项是为 PRIREF 提供148.5MHz 信号、并在 OUT4/OUT5上输出 PRIREF (PLL 旁路)。 这与我之前发布的频率计划非常匹配。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    在该工具中、我看到了使用 SECREF (25MHz)生成125m 和150MHz 时钟的选项。 这是不是可能的?


    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nanjunda、

    是的、在 SECREF 上使用25MHz XTAL。 它还用于合成135MHz。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    更改了原理图中的一个位。

    请查看以下内容。

    Output0:148.5MHz

    Output1:148.5MHz

    输出2:125MHz

    输出3:125MHz

    Output4:135MHz

    Output5:135MHz

    Output6:150MHz

    Output7:135MHz

    请帮我选择输入 REFCLK 的选项、即 PRIREF 和 SECREF。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    之前有四个135MHz 的副本和一个125MHz 的副本。 现在有三个135MHz 副本和两个125MHz 副本。 哪一项是正确的?

    假设您最近的帖子正确、我建议切换 OUT6和 OUT7、以便135MHz 输出相邻。 您可以在 PRIREF 上使用135MHz 并旁路至 OUT4/OUT5/OUT6。 您也可以使用此135MHz 参考来生成125MHz、148.5MHz 和150MHz。


    (此图不显示 OUT4/5/6上的135MHz 旁路)

    上图中的选项是使用 WEBENCH 时钟架构工具找到的。 使用此工具为您的应用找到不同的时钟解决方案:

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、  

    我正在寻找所有 LVDS 输出。

    您能不能帮助处理 LVDS 输出(全部)、而不是 LVCOMS。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南日达

    LMK03328具有可编程输出驱动器。 如果您使用的是 LMK03328EVM 和 TICS Pro、则可以在 TICS Pro 的"输出"选项卡中选择 LVDS 作为输出格式。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    问题是、LMK03328是否支持我的 LVDS 输出要求?
    我尝试从 Webench 获得一个、但我无法获得满足我要求的具有 LVDS 输出的解决方案。

    请告诉我、您是否可以在这里找到相关内容。

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    是的、LMK03328可以使用 LVDS 输出满足您的要求。  请告诉我您是否需要考虑其他要求。

    您可以使用我在 WEBENCH 中从上一帖子中生成的相同频率计划。 注意:方框图未显示 OUT4/5/6上的135MHz 旁路输出

    此致、
    通道