This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:关闭外部时钟运行 CDCI6214EVM

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690254/cdci6214evm-running-the-cdci6214evm-off-an-external-clock

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW

我正在尝试使用连接到 XIN 端口的外部时钟来运行 CDCI6214EVM 板。  我最初将电路板配置为以10MHz 的频率从晶体上运行。  但是、当一个将基准从晶振切换到 LVCMOS 并提供一个外部信号时、电路板运行方式没有变化并且电路板生成的时钟信号不与外部生成的10MHz 信号同步。  我设置的所有频率都是10MHz 的倍数、因此同步应该很容易、但我没有成功。

问题的一部分是我不知道外部时钟的正确格式。  我目前正在生成一个介于0V 和1.8V 之间的10MHz 方波、但用户指南对我应该应用的内容提供的指导非常少。  

您如何使该板锁定到外部时钟?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    我已将您的问题分配给工程师。

    感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    据我了解您的帖子、情况是当您在 XIN 上使用晶体时、您的输出时钟(生成的电路板)将与您的输入时钟(频率锁定和相位对齐)同步。 但是、当切换到外部基准时钟时、输出时钟不再同步(锁频但不是相位对齐)。 这种理解是否正确?

    您可以使用同步功能使输出彼此相位对齐(请参阅数据表第8.3.6节)。 要将输出与输入进行相位校准、您可以将器件配置为零延迟模式。 (请参阅数据表第8.3.1.5节)。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道、

    是的、这正是我想要做的。  但是、我不确定如何将第8.3.6节中描述的内容转换为评估板以及 TICSPro-SW 软件中的设置。  但这是一个良好的开端。

    感谢你的帮助。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、
    您能告诉我您在参考路径上填充了哪些组件吗?

    默认情况下、REF 和 XIN SMA 使用交流耦合电容器进行连接。 两条路径都带有差分端接。 XIN 路径具有大约0欧姆的电阻、允许连接到 PCB 底部的晶体。 您可以将这些引脚旋转90度、从而将器件引脚连接到通向 SMA 的传输线。

    在您的情况下,方波被视为-0.9V... 没有达到 LVCMOS 阈值的0.9V 电压。
    一阶检查是 R14和 R21填充了0欧姆、R15和 R22未填充。
    下一步、您可以尝试使用交流差分输入缓冲器、您应该能够锁定 PLL。
    要完成 LVCMOS 输入设置:将 C5替换为0欧姆并移除 R18。

    您是否有特定的原因想要向 XIN 提供信号? 您可以将晶体保持在适当位置并修改 REF 路径。 这两条路径基本上是相同的。 因此、对于初始交叉检查、您可以对信号发生器的1.8V LVCMOS 方波的 REFP 进行返工。


    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我之所以使用 XIN、是因为这是评估板上唯一具有连接器的输入。  我可能可以为 REF 安装一个、但默认情况下电路板不附带一个。  这是否更易于实施?  您是否建议我必须移除晶体才能使用 XIN?

    此外、您是否建议我关闭电路板并使用 LVCMOS 输入或交流差分输入、因为这些输入在用户指南中具有不同的硬件配置?  我只有一个时钟信号、似乎交流差分模式需要信号的反相副本、这需要我的末端使用一些电子器件  

    就组件数量而言、它只是根据 LVCMOS 的表2-1修改的默认配置。  

    我希望这澄清了这种情况。

    谢谢。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、
    我很抱歉。 这不是应该的方式。
    默认情况下、XIN、XOUT、REFP、REFN、Y1P、Y1N、 应组装 Y4P 和 Y4N SMA。
    您是否仍有纸板箱和 estore EVM 订单号? 我想跟进并检查发生了什么。

    我建议的返工是将其与您的信号发生器设置相匹配。
    如果您只想进行快速功能检查、那么通过交流电容器驱动具有单端信号的差分级也将起作用。 我当然建议不要这样做性能测试、但至少您可以快速检查 SMA 与器件引脚之间是否连接。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    这甚至不是我在中收到的电路板的配置。 对于我拥有的板、它装配了 XIN、XOUT、Y0、Y2P、Y2N、 Y3P 和 Y3N。 这就是从 DigiKey 发送它的方式。 如果您想跟进、我可以向您发送购买详细信息。 不过、如果我通过电子邮件这样做、可能是最好的。

    感谢你的帮助。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    USB 连接器的左下角缺少一些4x DIP 开关、对吧?

    EVM 可能是早期产品发布版本。 器件的顶部标记很可能有一个"P"作为前缀、您可以看到适合插座的通孔。

    请使用 E2E 论坛的私人消息系统或与我联系 

    此致、

    Patrick