This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无干扰时钟禁用

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B, LMK00725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692399/glitch-free-clock-disable

主题中讨论的其他器件:LMK00804B、 LMK00725

我们需要在对干扰敏感的应用中禁用 MAX3761的输出。 MAX3761的禁用速度不够快、并且会在输出上产生毛刺脉冲。 我对一个时钟缓冲器感兴趣、它支持速度高达500MHz 的无干扰时钟中断/禁用。 你有什么建议吗? 我们无法使用任何 PLL 解决方案、因为我们的时钟会不停地变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下时钟扇出缓冲器具有同步时钟启用功能、可实现无毛刺脉冲时钟启用/禁用。  这两种器件的附加抖动都非常低。

    对于高达350MHz 的差分/LVCMOS 输入至 LVCMOS 输出、您可以考虑使用 LMK00804B。

    对于高达650MHz 的差分/LVCMOS 输入至 LVPECL 输出、您可以考虑使用 LMK00725。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。

    我刚刚搜索了多达4个输出端口:-)