This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:关于 PLL1 RDIV 复位和 PLL1 NDIV 复位

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692290/lmk04616-about-pll1-rdiv-reset-and-pll1-ndiv-reset

器件型号:LMK04616

大家好、

我附上下面的 TICSpro 日志数据。
这是加载 TCS 文件后的日志数据。  
您可以看到、PLL1 RDIV 复位和 PLL1 NDIV 复位运行了几次。
此步骤是否必要?

当 CLKIN 不稳定性时、I 置位 PLL1寄存器、PLL1解锁。 但是、我在 PLL1_RDIV_SWRST 或 CLKIN_SWRST 上复位它、PLL1被锁定。

将寄存器 R0x56写入0x00 560A
将寄存器 R0x56写入0x00 560A
将寄存器 R0x1B 写入0x00 1B00
将寄存器 R0x1C 写入0x00 1C10
PLL1 RDIV 复位
将寄存器 R0x57写入0x00 5710
将寄存器 R0x1D 写入0x00 1D00
将寄存器 R0x1E 写入0x00 1E10
PLL1 RDIV 复位
将寄存器 R0x57写入0x00 5710
将寄存器 R0x1F 写入0x00 1F00
将寄存器 R0x20写入0x00 2078
PLL1 RDIV 复位
将寄存器 R0x57写入0x00 5710
将寄存器 R0x21写入0x00 2100
将寄存器 R0x22写入0x00 2278
PLL1 RDIV 复位
将寄存器 R0x57写入0x00 5710
将寄存器 R0x61写入0x00 6100
将寄存器 R0x62写入0x00 6204
PLL1 NDIV 复位
将寄存器 R0x57写入0x00 5718
将寄存器 R0x11写入0x00 1101
将寄存器 R0x11写入0x00 1100
将寄存器 R0x57写入0x00 5710
将寄存器 R0x57写入0x00 5700
将寄存器 R0x14写入0x00 1401
将寄存器 R0x14写入0x00 1400
将寄存器 R0x14写入0x00 1402
将寄存器 R0x14写入0x00 1412
将寄存器 R0x14写入0x00 1402
将寄存器 R0x14写入0x00 1402
将寄存器 R0x14写入0x00 1412
将寄存器 R0x14写入0x00 1402
将寄存器 R0x14写入0x00 1402
将寄存器 R0x14写入0x00 1412
将寄存器 R0x14写入0x00 1402
将寄存器 R0x14写入0x00 1402

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ogane-San
    每次都无需发出分频器复位命令。 您可以完成 PLL1配置、然后发出分频器复位一次。
    日志文件向您显示了 TICSpro 中的实现、在这里、每次您更改任何 PLL1分频器时都会执行分频器复位。
    此致
    Puneet