This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:输出174.5455MHz/99.74026MHz/49.87013MHz 的情况

Guru**** 2561560 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692210/cdci6214-case-of-output-174-545455mhz-99-74026mhz-49-87013mhz

器件型号:CDCI6214

您好!

我使用 WBENCH 生成低于条件的时钟。
下图由 WEBENCH 显示。
但我无法通过设置寄存器来使用 TICS Pro 生成时钟。
您能否告诉我寄存器设置值、以便使用以下条件的 TICS Pro 生成时钟?

[请求条件]
IN:10MHz
输出:174.545455MHz、99.74026MHz、49.87013MHz

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu

    请使用 TICSpro for CDCI6214中的向导来生成寄存器配置。

    您可以在此处输入输入输入和输出频率、如下所示:

    此致

    Puneet