This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:从1350Mhz 至1450MHz 的扫描

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691893/lmx2572-sweep-from-1350mhz-to-1450mhz

器件型号:LMX2572

您好!

我们将在项目中研究该部分、其中需要从1350Mhz 至1450MHz 的频率扫描。 显然、在此斜坡期间需要几个校准暂停时间。  

校准暂停时间的持续时间和发生频率是否可以事先确定? 它们在扫描到扫描时是否保持不变、例如温度变化?

此致 Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matti、

    是的。 自动斜升的想法是、您专门给出校准时间和时间。
    现在、如果您告诉它校准不够、它将自行校准。 如果给它的时间太短而无法校准、则需要更长的时间。

    但想法是、您选择的频率间隔小于器件所需的间隔、并提供比所需时间更多的时间。 那么您会得到不确定的结果。

    我在最坏的高温下进行了测量、VCO 可以在不进行校准的情况下上升10MHz、下降20MHz。 但是、由于没有数据表规格或保证、我会对其进行打磨。 可能只是假设每5MHz 校准一次。 这应该起作用、但要清楚一点、我无法保证5MHz VCO 校准自由范围。

    此致、
    Dean