我们在时钟和数据线上获得了良好的 SPI 波形、但无法进行任何回读- MuxOut 引脚死区。 我们还无法使器件生成任何输出信号。
是否有人能给我们一个已知良好的注册表、或者指出我们的任何问题、或者确认它是否正常。
此外、有人能否告诉我们引脚上的典型电压(例如偏置和基准电压以及 VCCBUF)。
提前感谢。
我们拥有的寄存器映射为:
0:0x2410
1:0x0808
2:0x0500
3:0x0642
4:0x0A43
5:0x00C8
6:0xC802
7:0x40B2
8:0x2000
9:0x0604
10:0x10D8
11:0x0018
12:0x5001
13:0x4000
14:0x1E70
15:0x064F
16:0x0080
17:0x00FA
18:0x0064
19:0x27B7
20:0xC848
21:0x0401
22:0x0001
23:0x007C
24:0x071A
25:0x0624
26:0x0DB0
27:0x0002
28:0b0000010010001000
29:0b0011000110001100
30:0b0011000110001100
31:0x43EC
32:0b0000001110011
33:0b0001111000100001
34:0x0000
35:0b0000000000000100
36:0x00C8
37:0x0104
38:0xFFFF
39:0xFFFF
40:0x0000
41:0x0000
42:0x0000
43:0x0000
44:0x3260
45:0xC8F2
46:0x07FC
47:0b0000001100000000
48:0b0000001100000000
49:0b0100000110000000
50:0b00000000000000000000
51:0b0000000010000000
52:0b0000100000100000
53:0b00000000000000000000
54:0b00000000000000000000
55:0x0000
56:0x0000
57:0b0000000000100000
58:0x8001
59:0x0001
60:0x03E8
61:0b0000000010101000
62:0b0000001100100010
63:0b00000000000000000000
64:0b0001001110001000
65:0b00000000000000000000
66:0b0000000111110100
67:0b00000000000000000000
68:0b0000001111101000
69:0x0000
70:0xC350
71:0x0081
72:0x0000
73:0x003F
74:0x0000
75:0x08C0
76:0b000000001100
77:0b00000000000000000000
78:0x00BF
79:0x0000
80:0x0000
81:0x0000
82:0x0000
83:0x0000
84:0x0000
85:0x0000
86:0x0000
87:0x0000
88:0x0000
89:0x0000
90:0x0000
91:0x0000
92:0x0000
93:0x0000
94:0x0000
95:0x0000
96:0x0000
97:0x0800
98:0x0000
99:0x0000
100:0x0000
101:0x0000
102:0x0000
103:0x0000
104:0x0000
105:0x0000
106:0x0007
107:0x0000
108:0x0000
109:0x0000
110:0x0000
111:0x00B7
112:0x00AA