This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:VBoost = 1时差分输入的最小摆幅

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01000, LMK03000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691147/lmk01000-minimum-swing-for-differential-inputs-when-vboost-1

器件型号:LMK01000
主题中讨论的其他器件:LMK03000

团队、


当 Vboost 设置为1时、您能否指定 LVDS 和 LVPECL 引脚对上差分输出的最小摆幅。 仅指定标称值。

非常感谢您的支持。

此致、

SEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您设置 此帖子。  

    我们使用该部件来驱动微波合成器中的各种不同接口类型。 它们都不一定是 PECL 或 LVDS、因此我们尝试了解在125和250MHz 输出时、最小摆幅会变为50和100欧姆差分。

    此外、我们的空间非常有限、建议使用的旁路电容器的最小值是多少?

    谢谢你

    Jessica Kedziora

    KEDZIG 公司  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    VBOOST 位在 LVDS 模式下增加了约40mV、在 LVPECL 模式下增加了约55mV、但要在数据表中添加最小/最大规格、我们必须正式测试这种情况。  因此、我无法保证这些数字适用于最小值/最大值

    根据 LMK01000数据表、典型性能曲线中似乎缺少该值。  第  13页的 LMK03000数据表(www.ti.com/.../lmk03000.pdf)具有相同的输出结构设计、并且具有更多显示频率性能的曲线。  这将使您更好地了解预期的变化。

    此致、
    Dean