This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:CDCM7005

Guru**** 2534840 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691270/cdcm7005-cdcm7005

器件型号:CDCM7005

由于库存不足、我们不得不更改与 CDCM7005配合使用的 VCXO Vectron VX-705-ECE-KEA-100M000000、并且我们已更改为 Abraacon ASG-P-V-A-100.000MHz。

对于第一个同步、我们没有任何问题。 对于 secon、我们有重要的问题。

确定的问题是、德州仪器 CDCM7005在其输入端有信号之前不提供控制电压输出、 该信号在具有控制电压之前不是由 Abraacon VCXO 提供、从而产生阻断情况(Vectron VCXO 不会发生这种情况、因为它在输出端始终提供信号)。  

我们最初通过使用 CDCM7005的预设电荷泵输出电压来解决此问题、该电压会强制在控制电压的输出端施加电压。 这样 VCXO 就可以开始在其输出端提供信号。  立即删除此预设、显然是一种打破阻止状态的方法。 遗憾的是,由于这种模式 不能控制进程的时间,因此这种模式并不总是有效的。  您对 CDCM7005控制有什么建议来解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carles:

    对拖延表示歉意。 我正在研究如何解决您描述的问题。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carles:

    我查看了您描述的问题。

    我有一些建议:

    1) 1)您可以考虑更换 ASG 设备。

    2) 2) 7005器件可为您提供 VCXO 运行状况的状态位(QFN STATUS_VCXO 的引脚22)、启动时、您可以强制设置预设模式(中间轨电压)、并等待引脚22变为高电平、以便您知道自己具有有效频率。

    3) 3)您可以尝试以不同的持续时间进入和退出预设模式、以查看 ASG 启动所需的时间。 这将为您提供一个时间范围、说明在预设模式下等待多长时间后才激活。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。