This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:OSCout 相位

Guru**** 2811415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691427/lmk04826-oscout-phase

器件型号:LMK04826

您好、TI 支持团队、

是否可以为 OSout 设置确定性阶段? 我们希望将其用作一个器件时钟、并且每次上电时都需要确定性相位。

谢谢、kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    是的、这是可能的。 您使用哪种模式? 我希望您将双环路与 VCXO 配合使用。 为了在输出时钟和输入时钟之间实现确定性相位、嵌套0延迟模式很有用。 要使 OSCout 的相位也具有确定性、还可以组合嵌套和级联环路。 这意味着您可以从 PLL1_NCLK_MUX 以及 PLL2_NCLK_MUX 中选择 FB_MUX、如下所示:

    如果您需要有关设置此模式的进一步帮助、请告诉我。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Puneet、我只是尝试实施您的建议。 它看起来工作正常。 我将让它以自动方式运行、以确保没有问题。 再次感谢。