This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:JEDS204B 的两个 LMK04826的输出之间同步

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/691424/lmk04826-sync-between-outputs-of-two-lmk04826-for-jeds204b

器件型号:LMK04826

您好、TI 支持

我们有两个 LMK04626 EVM、我们正在尝试同步输出、我们按照数据表中的步骤操作、无法同步输出。 我们看到、每个 EVM 的输出会同步、但两个 EVM 的输出不会同步。 在每次上电时、我们会看到不同的相位。

有人可以帮助吗?

谢谢,kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK、

    要在多个器件之间同步、我建议使用以下配置:

    在这里,第一个器件的 SYSREF 将馈送第二个器件的 CLKin0。 第二个 LMK0482x 处于时钟恢复 SYSREF 模式、PLL 处于0延迟。 TICSpro 的"设置模式"部分可用于设置以下模式:

    如果您发现任何问题、请随时提出进一步的问题。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Puneet 的回复。 我们将尝试这种方法。 我们似乎需要对一个 EVM 进行返工、或者是否有方法将 OSCin 的 CLKin1集成器用于 SectionEVM 的 PLL2?