This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:cdcm6208v2rgzt

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/686844/cdcm6208v2g-cdcm6208v2rgzt

器件型号:CDCM6208V2G
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

您好!

目前我使用的是 IC (cdcm6208)。因此、我面临 基于 I2C 协议的问题、甚至是 根据 TI 数据表进行配置的问题、但仍然无法在输出中获得时钟周期。

这些是我配置的详细信息

来激活 I2C

mode0为 3.3V

MODE1接地

有两个时钟

一级和二级时钟。

主要有两个

i+(正)被指定为10MHz

二.-(负)浮动

2.secondary

有两个信号处于浮动状态

 我仍然必须做任何事情

能有人帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yadav:

    在 IIC 中选择的模式:
    SI_MODE[1:0]= 01:I2C 模式

    您将需要为主时钟或辅助时钟提供时钟。 您还需要使用串行 IIC 接口配置设备。

    您是否使用 IIC 接口对器件进行了编程?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我们完成的配置:

    从机地址= 0x54、写入位= 0。

    步骤1:

    为了启用 I2C、我们配置 MODE0=3.3V 和 MODE1=GND

    为了启用主时钟和次级时钟、我们提供了3.3V。

    对于 主时钟正极引脚,我们给出了10MHz 时钟和未连接的负极引脚。

    对于次级时钟 、未连接正负引脚。

    将复位和 PDN 引脚指定为3.3V。

    6。SYNC 引脚显示3.3V
     

    7.当我们通过使用第6位中的第3个寄存器应用数据时、我们将使该数据变为低电平。
    之后、写入 所有寄存器 的第6位引脚将变为高电平。


    步骤2:

    为了启用 I2C、我们配置 MODE0=3.3V 和 MODE1=GND

    为了启用主时钟和次级时钟、我们提供了3.3V。

    对于 主时钟正极引脚 和负极引脚,我们给出了10MHz 时钟 。

    4..用于连接到接地的次级时钟正负引脚。

    将复位和 PDN 引脚指定为3.3V。

    6。SYNC 引脚显示3.3V
     

    7.当我们通过使用第6位中的第3个寄存器应用数据时、我们将使该数据变为低电平。

    之后、写入 所有寄存器 的第6位引脚将变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yadav、
    您能否澄清器件的原理图实现?
    1) 1)对控制引脚施加了哪些电平?
    2) 2)填充了哪个环路滤波器?
    3) 3)输出如何端接?
    默认情况下、这会出现数据表第31页的表4中提到的配置(第2行中的 I2C 默认值)。
    您向器件写入哪种配置?
    您观察到哪个输出?
    您能否观察到 STATUS1引脚?

    对于基本测试、我建议观察旁路路径上的基准信号、例如、在寄存器9中使用 OUTMUX_CH4的 Y4。
    当我们确保器件正确地看到基准信号时、让我们继续进行 PLL 配置。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yadav、
    友好的提醒。

    此致、
    Patrick