This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:器件时钟到 SYSREF 偏移和延迟步长

Guru**** 2562020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690788/lmx2594-device-clock-to-sysref-skew-and-delay-steps

器件型号:LMX2594

我对未为 SYSREF 启用延迟时器件时钟输出和 SYSREF 输出之间的偏斜感兴趣;该偏斜会随温度和电压的变化而变化多大?

此外、SYSREF 延迟中9ps 步长的典型值是多少、它是否随温度变化以及步长是否在您添加更多延迟时保持一致。  例如、如果第一步是9ps、则 N-1至 N 步长也在大约9ps 处保持一致。

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的参与。

    由于存在多种配置、包括较大的频率范围、因此难以提供准确且有意义的偏斜数据。

    我相信我们有一些有关延迟的数据。 我们将进行检查并返回给您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnathan、

    很高兴听到您的声音!

    随附的演示文稿介绍了这些延迟如何随温度的变化而变化。


    此致、

    Deane2e.ti.com/.../SysRef-Delay-over-Temp.pptm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon、

    了解问题的特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    感谢您提供相关信息。 这会有所帮助。

    希望大家都在那里。

    Jonathan