This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:无输出

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690607/lmx2594evm-no-output

器件型号:LMX2594EVM

Hallo、

我´ve 该 EVM 并n´t 指令中的说明进行连接、但我不会从其中获取任何内容。 上传默认配置后、LED 指示 PLL 已锁定、但 OUTA 或 OUTB 有任何信号。  

如果我想在100MHz 输出时使用此模块-是否需要修改环路滤波器?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    很遗憾听到您有问题。

    听起来您在做正确的事情。 您使用什么设备来查看输出? 默认为7GHz、因此您通常会使用频谱分析仪来查看它。 你有这种东西吗?

    您还可以使用输出分频器将输出频率降至100MHz、无需更改环路滤波器。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我使用24GHz 示波器监控输出、因此输出信号应该可见。 正如您所说的、我切换到了频谱分析仪、得到的信号非常微弱、但它就在那里。 它´s -25dBm 左右、载波周围的噪声频放约为-55dBm、因此 SNR 并不是很好。 我n´t 通过编辑 OUTB_PWR 字段来提高输出电平、但这并没有改变任何东西。 它的´s 与下降的情况相同。

    ´ve 我´s 稍微对输出频率进行分频、但不可能得到超过6分之一的结果。 如果我选择"更多"、则我没有信号、并且在 TICS Pro 中、输入字段 CHDIV 变为红色。

    我出了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、得益于数据表、在 F_VCO 频率为11.5 GHz 分数大于6的情况下是可能的。 ´s、当我降低频率时、载波的振幅会降低、在1GHz 左右时、本底噪声将会降低。 有什么想法´s 这是什么原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、大多数事情都完成了。 但通道分频器仍然存在问题。 对于 SEG3更大的 SEG3、我没有输出。 但对于100MHz 左右的频率、需要将其设置为2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    我们在制造方面遇到了问题。 输出连接器可能未很好地焊接到 PCB 上。 中心引脚存在问题、小应力导致断裂或焊接不足。 您可能会遇到您描述的问题。 您将需要对输出连接器上的中心引脚进行回流焊。

    请告诉我这是否可以解决问题。

    此致、Simon。