This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:TICS PRO 软件未检测到 LMX2572EVM 板的 Reference Pro

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61PD0A2, LMX2572EVM, USB2ANY, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689185/lmx2572evm-reference-pro-of-the-lmx2572evm-board-not-detected-by-tics-pro-software

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMK61PD0A2USB2ANYLMX2572

Reference PRO 振荡器(LMK61PD0A2)正在为 LMX2572EVM (默认为100MHz)生成正确的振荡器信号,但 LMX2572EVM 不会生成任何输出信号(默认为3GHz)。
我按照"LMX2572EVM 评估说明"中的说明连接了所有器件(100MHz LVPECL 时钟、USB 已连接、3.3V 电源、带状电缆、射频等)。 "MSP430提供"和"LMK61xx 提供" LED 亮起。
通过 USB 连接振荡器后、TICS Pro 软件应检测到振荡器。 TICS Pro 指示未连接任何设备(也可以在点击"USB Communication (USB 通信)"->"Interface (接口)"->"USB2ANY"时)。 将振荡器连接到计算机后、软件应检测到振荡器并要求进行固件更新、而不是进行更新。
在器件管理器中、MSP430寄存器为 HID、VID=2047、PID=200。 由于 VID 和 PID 值如“MSP430Tm闪存器件引导加载程序(BSLAU319S)”(第7页)中所述,我假设 MSP430失去了其固件,并在引导模式下像原始器件一样启动。
有人知道这个问题吗?

此致
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这个问题听起来像是与参考专业版电路板有关;它与由参考专业版驱动的 LMX2572电路板无关。
    LMX2572与参考设计电路板之间没有通信。

    我非常确信我们在将这些板出厂前对其进行了编程、因此我并不感到惊讶、它没有要求进行固件更新。 我的一些想法是:

    1.确保没有其他打开的 TICSPro。 如果您有多个 TICSPro 处于打开状态、则只有一个 TICSPro 连接 USB2ANY。 您可能希望在任务管理器中确保没有正在运行的恶意 TICSPro 进程。

    2.这在另一台计算机上是否起作用? 这可能与驱动程序问题有关。

    3.作为最后的办法,您可以启动 TICSPro,按住黑色按钮,然后 TICSPro 会看到它并对其进行编程。 请注意、在连接按钮后、TICSPro 不会告诉您让它运行、但您应该这样做。 但是、我提醒您、这应该是最后的解决办法、因为在尝试对 USB2ANY 进行编程时、您可能会使其一团糟(或者、当我忘记按下按钮时、至少发生了这种情况)。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的快速响应。 只有一个 TICSPro、没有其他 TI 软件在运行。 我在3台不同的计算机上尝试过它、TICS优点 都没有检测到 Reference Pro 板。
    插入 USB 电缆时、我尝试了按住黑色按钮的选项。 然而、TICSPro 并未对此做出任何反应。 也许我在第一次尝试时无意中按下了固件更新按钮、从而弄糊涂了 USB2ANY?

    此致
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    首次将 Ref PRO 连接到 PC 时、PC 是否自动安装驱动程序?
    如果您的参考 PRO 仍然有问题、请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com、我将向您发送一些指南来重新刷写电路板。