This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572将在高温或低温条件下失去锁定

Guru**** 2561400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/685626/lmx2572-lmx2572-will-lose-lock-at-high-or-low-temps

器件型号:LMX2572

您好,

 我使用 LMX2572在全辅助下实现快速锁定速度。

 当℃ ℃,为高或低(高于70 μ s 或低于-25 μ s)时、芯片有时无法自动锁定。 在这种情况下、我通过自动校准获得 VCO 频带的校准数据、但 芯片无法在完全辅助的情况下锁定。 总之、在高温或低温条件下、有时芯片在上电时无法锁定、有时芯片无法在完全辅助的情况下锁定。

 是否有任何解决此问题的建议。

 此致。

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Coney:

    感谢您的参与。 团队中的 Noel 将帮助您解决问题。 为了节省时间、您能否共享配置文件(TCS 文件)和您尝试生成的频率。 感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Coney、

    您能否共享您的配置文件(TCS 文件)和您尝试生成的频率?
    您还能更详细地描述一下您的操作过程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     很遗憾看到你的答复直至今天。

     这是我的配置文件。 ℃情况下、它可以在-40 μ s 时锁定、但大多数情况下它无法锁定。

    主要问题是、包括 VCO_SEL、VCO_CAPCTRL、VCO_DACISET 在内的 FullAssist 代码无法在高或低温度下工作。

     e2e.ti.com/.../lmx2572NORMAL.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Coney、

    在您的配置中、您已设置 FCAL_HPFD_ADJ = 2。 正确设置应为= 1。 由于您正在使用完全辅助功能、此位可能不重要。 也不需要 OUT_FORCE。
    您没有"强制" VCO 参数、那么您是否在进行自动 VCO 校准?

    如果您要使用完全辅助功能从 F1切换到 F2、请执行以下步骤:
    1.使用自动 VCO 校准将器件锁定为 F1
    2.读回并记录三个 VCO 参数
    3.重复 f2
    然后、为这些参数启用"强制"位
    5.在开关频率时,应用这些参数