This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SPI 读回

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690578/lmk04828-spi-read-back

器件型号:LMK04828

您好!

我正在尝试通过 SDIO 引脚(I/O)进行 SPI 读回。

我没有看到预期的结果。 我看到回读时缺少 MSB。 我正在检查示波器。

您能否给我发送一个用于读取的计时波形、数据表中的计时波形不清晰。

请帮助。

谢谢、

Shuhood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    感谢您联系我们。 我将很快向您发送回读的快照。
    请向我们发送一份范围快照、您会发现不符合预期的行为。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    我理解了我的设置限制。 读取没有问题。

    无论如何、请发送读取波形。

    -Shuhood