This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5100:我需要24小时最大反向计时器

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688983/tpl5100-i-need-24-hour-max-inverval-timer

器件型号:TPL5100
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

我需要24小时最长间隔计时器来实现低功耗物联网器件和纳安级电流消耗。

请向我建议器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、
    我们目前在您的目标电源范围内的产品系列支持长达两小时的电池连接。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、
    将您的新问题移至相应的 MSP430论坛。
    关闭这里的线程。
    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是 MSP430F5529和 FR5969so 的新手、我想配置我的时钟、并且我看到 f5529的许多教程由于其正交属性而变得过于复杂。

    我有一些问题、请帮助我配置低功耗器件时钟传感器、该传感器每天向服务器上载一次数据、以便大多数时间 MCU 保持睡眠模式(LP4模式)。

    我的外设:

    GSM 模块(UART)
    一些用于控制硬件的 GPIO
    超声波 AFE 芯片(UART)
    用于在24小时或每天唤醒一次的 MCU RTC 警报。
    哪个时钟最适合此应用、以及如何在 FR 5969中配置 RTC 警报。

    提前感谢先生:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、
    抱歉、我不是 MSP430的专家-这是计时论坛。 要获得 MSP430的最佳设置、请继续与我在 MSP430论坛为您创建的分离线程中的专家进行讨论。

    此致、
    Patrick