This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:有关 CDCM6208和#39应用程序的一个问题

Guru**** 2512195 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688156/cdcm6208-one-question-about-cdcm6208-s-application

器件型号:CDCM6208

您好!

客户想要 了解 CDCM6208是否可以支持以下 PCI-E 应用程序。

您能帮您提供一些意见吗?

输入:   PRI:PCI-E 时钟100Mhz HCSL

        SEC:备用时钟100Mhz LVPECL

输出:  y0:PCI-E 时钟100Mhz  

        Y1:PCI-E 时钟100Mhz  

        Y2:PCI-E 时钟100Mhz  

        Y3: PCI-E 时钟100Mhz  

        Y6&Y7:FPGA 为125MHz

 

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Oliver:

    我建议您下载 CDCM6208软件、其中包含一个非常出色的频率规划器。

    您建议的频率规划对于该器件来说是可以的。 您从100MHz 生成2500MHz、然后除以20和25...

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    我们是否可以将 DCDC 用于电源输入或需要高性能 LDO 来在100MHz 应用中实现小于1ps 抖动?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、
    该器件的特征是使用实验室电源和外部 LDO。 由于 CDCM6208在内部具有 LDO、因此具有良好的噪声抑制功能、但如果您打算使用开关为其供电、则必须小心谨慎地设计电源去耦、以便确定性噪声不会传输到时钟。 对于具有100MHz HCSL 输出的 V1引脚模式2、您可以从干净电源获得大约350fs 的电流。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Partick、
    终端客户仍希望确认 CDCM6208是否符合 PCIe 时钟标准。 您能就此发表一些意见吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、
    请告诉我直流/直流转换器器件型号。 我必须进行典型测量、以了解对性能的一般影响。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我们已要求客户使用 LDO 来提供偏置电源。 在这种情况下、CDCM6208是否与以下 PCIe 应用兼容?
    PCIe 对时钟性能有任何特殊要求? 我不熟悉该标准。


    ----
    输入: PRI:PCI-E 时钟100Mhz HCSL

    SEC:备用时钟100Mhz LVPECL

    输出:y0:PCI-E 时钟100Mhz

    Y1:PCI-E 时钟100Mhz

    Y2:PCI-E 时钟100Mhz

    Y3:PCI-E 时钟100Mhz

    Y6&Y7:FPGA 为125MHz


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    是的、有 PCIe 时钟的详细规格。 有多种配置可供测试。  有关快速概览、请查看 Julian 撰写的此博客。

    此致、

    Patrick