This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 远距离传输时钟信号的方案。

Guru**** 2890570 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD048, SN65MLVD040, LMK00306, SN65LVDS105, CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689633/a-scheme-for-transmitting-clock-signals-over-a-long-distance

主题中讨论的其他器件:SN65MLVD048SN65MLVD040LMK00306SN65LVDS105CDCLVD1204

晶体振荡器频率为38.4MHz。  我们需要将时钟信号传输100米、分为三种传输方式。我们不必分频 。FAE 向 ME 推荐 LVDS 方案 SN65mlvd048 + SN65mlvd040,、  但阻抗为55 Ω,我们使用 双绞线 作为 传输线, 阻抗为100 Ω。 您能为我推荐合适的解决方案吗?  电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user503335153、
    您能否澄清信号拓扑?
    您是否想拥有38.4MHz 的三个 LVDS 副本?

    我们有专为100欧姆差分端接而构建的时钟缓冲器、我们针对100欧姆的单点负载对其进行了表征。

    请检查以下器件:CDCLVD1204、SN65LVDS105和 LMK00306。 (LMK 器件包含晶体振荡器、因此您可以创建自己的 LVDS 晶体振荡器)。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 SN65LVDS105作为驱动程序,如果可以选择 DS90LT012AQ 作为接收器设备,或者您是否可以为我推荐接收器设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user503335153、
    时钟部件将再次具有多个输出。 我认为 DS90LT012AQ 具有集成式终端、是一个不错的选择。

    此致、
    Patrick