This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:高小数杂散

Guru**** 2561410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690600/lmx2595-high-fractional-spurs

器件型号:LMX2595

尊敬的团队:

我的客户使用 LMX2595生成通道间隔为5MHz、高达18Gz 的频率。

它们目前在分数模式下工作。 例如、对于 f_osc=100MHz 和 f_out=17995MHz、它们报告的杂散在许多频率上可能高达-48dB。

是否有任何选项可以使用 MASK_SEED 来减少这些小数杂散、以及如何确定最佳的混频值?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    感谢您的参与。

    对于小分母、正如此处所示、您可以优化混泥种子并查看杂散水平的合理改进。 llatinum Sim 具有此功能、可推荐混种起点。

    在杂散选项卡下,单击? 有关混泥种子优化的简短说明。

    此功能显然不是灵丹妙药、但在某些情况下、您可以看到6到12 dB 的改进。

    如果您需要更多详细信息、请告知我们。

    此致、Simon。