This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:输入边沿速率

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690070/cdclvc1310-input-edge-rate

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

 CDCLVC1310的最小输入边沿速率要求是什么?  我在我们的数据表中仅找到了典型值。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lilian:

    您将使用什么输入频率?

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小边沿速率取决于所需的抖动性能。 较慢的边沿速率会增加缓冲器的附加抖动。 有关详细信息、请参阅此应用报告: www.ti.com/.../scaa115.pdf

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    输入信号25MHz、输入边沿速率范围为0至3.3V (10%-90%)< 5ns。  

    这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到这方面的问题。

    此致、
    Alan