This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:CAN#39;t 请按照快速入门指南在 TICS Pro-SW 中对 CDCI6214EVM 进行编程

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/690160/cdci6214evm-can-t-follow-the-quickstart-guide-for-programming-the-cdci6214evm-in-tics-pro-sw

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我正在尝试按照 CDCI6214EVM 用户指南中列出的快速入门说明进行操作。  这些指令分为9个步骤、其中大部分以某种方式涉及 TICS Pro-SW 软件。  我顺利完成了步骤1-5。  但是、一旦我到达第6步、我就无法找到快速入门指南所提到的 TICS Pro-SW GUI 中的"Find Device"按钮。  尽管我在上一步中找到了"Power Off"按钮、但没有遇到任何问题。  在继续执行步骤7和8时、问题仍然存在。  第7步是指在"Default Configuration"下选择"EVM Default"、但"Default Configuration"中没有该选项。  第8步是指"锁定?" TICS Pro-SW GUI 中也不存在该按钮。

是否有人熟悉 TICS Pro-SW 软件或快速入门指南中列出的这些功能所在的位置、或者是否知道我为什么找不到它们?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    第6步、当前版本的 GUI 中没有"查找器件"按钮。 从顶部工具栏中、选择" USB Communications > Interface "、并确保所选接口为 USB2ANY。 按"Scan I2C Bus"查找器件并设置 I2C 地址。

    对于步骤7、您可以通过从下拉列表中选择一个来加载三个默认配置中的任何一个。 选择选项"EEPROM、时钟发生器、PCIe 4x OEI"。

    第8步、没有"锁定?" 按钮。 在蓝色锁相环块中、您可以看到绿色的 PLL 锁定文本标签或红色的 PLL 未锁定文本标签。 如果 PLL 被解锁、按下再校准以重新校准 PLL。

    自快速入门指南发布以来、GUI 似乎已更新。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道