This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 -使用外部 VCO?

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689593/lmx2594-lmx2594---using-external-vco

器件型号:LMX2594

团队、

数据表建议不能使用外部 VCO。
请确认吗?

是否计划使用允许使用外部 VCO 的同类器件?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anber:

    感谢您与我们联系并提出问题。 没错、该器件没有用于反馈的外部输入。 此请求已多次发出、未来应考虑使用外部 VCO 功能。 我没有时间线。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的回答。 我得到了一些反馈:

    对于内部 VCO、我们无法实现所需的噪声性能。

    为了隐藏 VCO 噪声、可以增加环路滤波器的截止频率、但存在与 C3相关的限制(最小1500pF)。
    在我的1500pF 情况下、截止频率为100kHz。 我需要250kHz 或500kHz。
    如果使用外部 VCO、则可以根据需要降低 C3并改善10kHz 和100kHz 范围内的相位噪声。

    是否仍有方法提高10kHz 和100kHz 范围内的噪声性能和相位噪声? 有什么建议吗?

    提前感谢、
    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anber:

    已记录反馈。 谢谢你。 以下几点值得关注:

    1) 1)将 CP 增益提高到最大值、以便在1500pF 的电容限制下获得最大 BW。 您可能已经购买了以防万一。

    2) 2)尽可能使用最高 PFD 频率。 我们支持高达400MHz 的频率。

    3) 3)启用输入倍频器、其噪声非常低、并将带内噪声降低了3 dB、但更像是2 dB。 例如、您可以输入100MHz、并将频率加倍至200MHz。

    4) 4)尝试将滤波器阶数从3阶更改为2阶。 使用 llatinum Sim 进行仿真。

    我希望这对您有所帮助、
    此致、Simon。