This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:RFoutB 偏置

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689947/lmx2594-rfoutb-bias

器件型号:LMX2594

大家好、在我的应用中、我只需要一个输出(RFoutA)、并将禁用第二个输出。 如果禁用该放大器并使引脚保持开路、是否可以移除端口 B 上的偏置电路?

我正在使用双层板、因此我可以获得的任何空间都可以帮助我进行布局工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BERT、

    是的。  如果您不需要第二个输出、则不要浪费电路板上宝贵的空间来进行路由。  对于 RFoutA 而言、使上拉电阻尽可能靠近器件至关重要、因此如果不是、路由不必要的特性会有所帮助、那么一切都可以做到这一点。   

    此致、

    Dean