This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:LVCMOS 输入情况下的输入频率范围

Guru**** 2554420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689863/cdcm61001-input-frequency-range-in-case-of-lvcmos-input

器件型号:CDCM61001

大家好

如果是 LVCMOS 输入、您是否介意电源询问 CDCM6101的输入频率范围?

以防万一、我们希望确认 CDCM6101的输入频率范围。
是21.875MHz 至28.47MHz 吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好!
    是的、由于 PLL 分频器组合可供选择、并且 VCO 范围有限、因此该器件的输入频率范围受限。
    称为 CDCE6200x 的下一代器件在输入频率和 PLL 配置方面更加灵活。
    此致
    Puneet