This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:相位噪声数据

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMK04826, CDCE72010, LMK04616, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689716/lmk04616-phase-noise-data

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件:LMK04610LMK04826CDCE72010CDCI6214

TI 是否有可提供多个频率相位同步差动时钟的时钟解决方案;它还支持从输出到输入的闭环反馈、从而消除了由外部时钟传输路径引起的相移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    感谢您关注我们的时钟解决方案。 我们有多种产品可以满足您的需求。 因为逻辑块指示 LMK04610/16是其中之一。 另请查看 LMK04826/8系列。 我们将调用您在问题"零延迟模式"中描述的功能。 这些产品可配置为单环路、双环路、零延迟模式和分配模式。 它们具有同步功能、因此许多同步功能都可以同步、并且还可以通过 sysref 功能支持 JESD204B 标准。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon。
    我知道 LMK0461X 系列可配置为不同的模式、并可同步每个通道的输出;但我正在寻找一种支持输出反馈回 PLL PDF 端口的解决方案、就像 CDCE72010一样。 可自动消除由外部时钟迹线引入的相位/频率误差;
    我不使用 CDCE72010的原因是输出通道之间存在相位误差。 它不是同步的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:
    LMK04616不支持外部反馈模式、但 LMK0482x 器件支持您尝试实现的功能。
    我们还有 CDCI6214器件、该器件支持外部反馈、但输出较少。
    此致
    Puneet