This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:OE/CLK_EN 引脚保持断开是否正常?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/689932/lmk00804b-oe-clk_en-pin-leave-open-is-ok

器件型号:LMK00804B

大家好、

2 (OE)和4 (CLK_EN)引脚均在内部通过51k Ω 上拉。

我不需要控制这些引脚、而是在供电时启用。

在这种情况下、我是否可以将这些引脚保持未连接状态?

还是应该直接连接到电源轨?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将这些引脚保持断开是可以的。

    Alan