This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:用于时钟缓冲器的电源

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1208, CDCLVD1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/685990/cdclvd1216-power-supply-for-clock-buffer

器件型号:CDCLVD1216
主题中讨论的其他器件:CDCLVD1208

尊敬的 TI 专家:

我们对时钟缓冲器 cdclvd1216和 cdclvd1208的电源有一些疑问。

从数据表中搜索时、没有特殊的电源要求、例如 PSRR。 只有一个部分描述了电源滤波、没有其他限制。

那么、如果我们采用直流/直流转换此类器件的电源(P2V5)、是否存在任何问题?  

如果直流/直流电路是可行的、 是否还有其他用于电源滤波的设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的他:

    感谢您的参与。 这些问题非常好。

    我将此任务分配给了一名应用工程师、他应很快回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liren、
    上述器件的电源直接连接到 QFN 的引脚。 因此、如果您使用直流/直流开关、则必须假设来自开关的杂散将施加到缓冲时钟信号上。 您可以通过设计电源滤波器并使用铁氧体磁珠来尽可能减少杂散。 在功能方面、器件将会很好、您只需考虑确定性杂散导致附加抖动的潜在降级。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回复、非常感谢你的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您光临 Liren!

    此致、
    Patrick