This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594输出功率

Guru**** 2553200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688874/lmx2594-lmx2594-output-power

器件型号:LMX2594

大家好、

引脚23和引脚22在没有任何上拉电阻的情况下分别提供什么输出功率(一般情况下)?

2.这些引脚的输出是否为50欧姆?

3.这些输出是否可以在没有任何上拉的情况下在50欧姆的轨道上使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jayant、

    它是一个开漏输出缓冲器、因此需要上拉。 它是一个小阻抗输出、但不是50欧姆。 如果您需要更高的输出功率、请使用电感器上拉。 如果您需要更好的阻抗匹配、请使用50 Ω 上拉电阻。