This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:DAC3XJ8XEVM 外部时钟输入

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688655/lmk04828-dac3xj8xevm-external-clock-input

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04832

支持、

我们尝试提供自己的外部1200MHz 时钟输入、以提高相位噪声性能。 然而、相位噪声性能似乎在某种程度上受到 LMK 的限制、因为将输入除以2应该会使相位噪声提高6dB、但这不会发生。 有什么想法?

此外、lmk04832多久可以投入生产?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!
    6dBc 的改进取决于您的观察位置。 在本底噪声区域(>10MHz)中、增益将~3dB、在较低偏移中、增益将为6dBc。 请发布您所看到的相位噪声图、并布置输出端接。

    LMK04832将于本月末投入生产。
    此致
    Puneet