请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 主题中讨论的其他器件:LMK04832
支持、
我们尝试提供自己的外部1200MHz 时钟输入、以提高相位噪声性能。 然而、相位噪声性能似乎在某种程度上受到 LMK 的限制、因为将输入除以2应该会使相位噪声提高6dB、但这不会发生。 有什么想法?
此外、lmk04832多久可以投入生产?
Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.