This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:TRF3765

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688516/trf3765-trf3765

器件型号:TRF3765

您好!

我们使用 TRF3765作为2-4 GHz 范围内的射频 LO、并使用10 MHz 外部基准。

在室温下、我们没有任何问题、但在~5 C 下、当使用新频率进行编程时、芯片无法锁定检测。

是否有任何关于可能发生的情况或我可以运行的故障排除测试的想法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的说明、听起来原始编程频率仍在低温下锁定、但当使用新频率进行编程时、器件无法锁定。

    以下是需要监控以进行故障排除的几个事项。 监控(通过 SPI 回读)已编程的 VCO 选择和已编程的电容阵列设置(VCO 调整)。 此外、还使用电压表监视电路板上的 Vtune 电压。

    我假设您在频率变化时启用校准。 校准会搜索最佳 VCO (有四个)和最佳 VCO 修整(0-63)、以将 VTune 电压保持在最佳水平(~1.5V)。 如果在室温下对器件进行校准、然后使其变冷、则有足够的范围来保持器件锁定。 您将看到 VTune 电压相应地发生偏移。 如果您在未校准的情况下更改频率、器件可能无法处于正确的修整值以实现锁定。

    我的第一个猜测是没有进行 VCO 校准。 如果是这样、简单的分辨率是重新校准以使其锁定。 您可以想象、您可以预先确定针对新频率进行优化的 VCO 和修整、并且无需重新校准即可直接对其进行编程。

    如果这不是问题、那么我的第二个猜测是新频率正好位于两个 VCO 之间的边界线上。 监控 VCO 和修整电平将告诉您是否在边缘。 如果 VCO 修整接近0或接近63、则它位于边沿上。 将 CAL_Clk_Sel 更改为/128以减慢校准速度、从而使算法能够收敛到更理想的位置。

    -RJH