This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:CLKin1是否可以进行直流耦合以传递 SYSREF 脉冲?

Guru**** 2546150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688155/lmk04828-can-clkin1-be-dc-coupled-to-pass-sysref-pulses

器件型号:LMK04828

尊敬的所有人:

我的客户在 https://e2e.ti.com/support/clocks/f/48/t/597333上提出了同样的请求

您能否澄清差分 脉冲参考信号是否可以直流耦合到 CLKinx 输入?

在特定情况下、设计人员希望分发脉冲 sysref、而不希望使用 LMK04828的内部脉冲发生器生成 sysref。

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    根据我找到的信息、只要您将共模保持在700mV 以上并提供大约400-600 mVpp 差分、就可以使用 CLKinx DC 耦合。

    这在工作台上未经验证、操作不能保证、但可能会起作用。 我们将来可能能够在正式的应用手册中提供此信息。 您需要通过 EVM 验证这一点并验证关键规格。

    我希望这对您有所帮助、
    此致、Simon。