This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV112:LMV112

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688203/lmv112-lmv112

器件型号:LMV112

你(们)好

我希望  在我的设计中包含 LMV112SD/NOPB、这个缓冲器输出被用作 PLL 的参考时钟。 首选的电源电压为3.2V。 我想知道这个时钟缓冲器的输出电压摆幅以及输出是否是模拟 CMOS 输出。期待您的回复

 

此致

Jenitha Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenitha、

    LMV112是一款模拟单位增益缓冲器;输出为模拟输出、输出摆幅将等于小信号带宽以下信号的输入摆幅。

    请参阅此相关主题: e2e.ti.com/.../546020

    此致、
    通道