This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:延迟的上电开关

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/688003/tlc555-q1-delayed-power-on-switch

器件型号:TLC555-Q1

当机械触点闭合10ms (+-1ms)时、我需要打开由单个5V 逻辑高电平触发的集成负载开关。 如果触点在任何时间内处于打开状态、则延迟计数会立即重置为开始。 这意味着、如果触点闭合9ms、然后断开0.1ms、则在打开负载开关之前、触点需要保持闭合10ms。  555计时器似乎是实现此功能的最佳 IC。 此应用由电池供电、因此555计时器将在该开关关闭时由机械开关的输出供电。 电池电压可能在8V-3V 之间变化、但这不会影响555计时器的行为、包括10ms 延迟。 开关闭合时具有50欧姆的触点电阻。 下面是一个555电路、它似乎具有我要拍摄的行为。 将"5V"替换为开关输出、LED 到负载开关控制输入、R 和 C 值将不同。 此电路是否执行我所描述的整体功能、或者是否缺少什么? 此外、该电路需要极其可靠、并且在较长的使用寿命内允许的容差很小。 使用此类电路是否可以实现这种可靠性? 我相信还有许多其他方法可以实现我需要的行为、因此任何建议都将受到赞赏!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    这将起作用、因为引脚6在启动时为高电平、可确保在启动后输出为低电平。 经过分配的时间后、引脚2将为低电平、以使输出变为高电平。
    如果脉冲对电容器充电短路、则缺少的部分是对电容器进行适当放电。 引脚2和6上的内部二极管将为计时电容器提供一些放电。 外部二极管会更好。

    10ms 延迟后、输出必须处于高电平多长时间? 一旦接触脉冲停止、计时器的5V 电压就会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    在试验电路板上进行测试后、它会正常工作。 很好地捕捉到二极管。 在没有二极管的情况下、我在开关事件结束时看到快速负尖峰。 此外、我还打算在 Vcc 引脚和接地端放置一个~10nF 电容器、以便在导通、关断和输出转换期间稳定电源轨。

    开关打开后、输出应立即关闭、这样才能工作。

    您是否碰巧在此器件上拥有任何可靠性或故障分析数据? 我在网上找到的唯一一件事是一项非常一般的故障研究、但细节很少。