This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:VDD 引脚上的纹波

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/687738/cdcv304-ripple-on-the-vdd-pin

器件型号:CDCV304

大家好、团队:

我们是否对 CDCV304PWR VDD 引脚 纹波或噪声有任何要求以保证输出时钟性能?

但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    无特殊纹波要求。
    CDCV304可在2.3~3.6V 的 VDD 范围内工作、在该范围内、CDCV304始终可以运行。
    但电源纹波频率会传输到输出杂散、CDCV304没有特殊的 PSRR 设计。
    因此、如果客户希望实现低抖动性能、则应根据时钟抖动要求控制 VDD 上的纹波。


    此致、
    Shawn Han