This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:零延迟模式设置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/687686/lmk04610-zero-delay-mode-setting

器件型号:LMK04610

大家好。

我们要设置零延迟模式。
我附加了该文件。 此文件是我的 TICSPPro 设置。

PLL2控件的 PLL2_FBDIV MUXSEL 选项卡的默认设置是选中的反馈、因此我将该选项卡更改为 OUTCH5和 OUTCH6。
但是、当我将该选项卡更改为 OUTCH5或 OUTCH6时、会产生输出频率、PLL2为 LOL。
我不知道为什么要超越这种现象。
因此、请告诉我设置为零延迟模式。

我还有一个问题、我在数据表中确认了以下说明。
9.3.8低偏斜模式
LMK0461x 低偏斜模式是一种内部反馈环路、可更大限度地减小输出和基准输入之间的相位误差。
可从 CLKout5或 CLKout6中选择反馈。

CLKout5或 CLKout6是内部反馈?

很抱歉、我想尽快了解您的意见、因此请帮我。  
此致、
好的
e2e.ti.com/.../TICSPro-setting_5F00_LMK04610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、
    CLKout5和 CLKout6可以内部反馈。
    注意到 CLKout5和 CLKout6的频率可能不同、请确保分频器之后、PFD 应该获得正确的频率、并且与 REF 路径相同。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、
    请确保您使用的是最新版本的 TICSpro、早期版本在此模式下存在错误。
    向我发送您的 TICSpro 文件、我可以查看(您必须压缩文件并附加、因为此论坛不允许附加.TCS 文件、您也可以向我发送一封直接电子邮件。)
    此致
    Puneet